This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563 0x02 0x0B 和0x0C 寄存器的问题

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953294/tas2563-questions-of-tas2563-0x02-0x0b-and-0x0c-registers

器件型号:TAS2563

 您好、Sirs、

寄存器0x02 = 0x00表示电流和电压感测均处于活动状态。
寄存器0x0B = 0x02和0x0C = 0x00意味着 TDM I/V SENSE 都被禁用。

这是否意味着 OUT_P/OUT_N 的 I/V 感应被关闭? 在本例中、I/V 感测引脚是否为高阻态?
0x02和0x0B/0x0C 之间的关系是什么?








谢谢、此致、

陈耀恩
2020年3月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的团队将查看此 e2e 主题并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    设置寄存器0x2 = 0x00  启用 IV 检测 ADC。 我认为 ADC 数据被缓冲。

    设置寄存器0x0B = 0x02和0x0C = 0x00 应仅禁用 SDOUT 引脚上 IV 检测数据的传输。

    在我的工作台上测量、当0x2 = 0x00时、VSNS_x 引脚阻抗不变。

    我假设 VSNs_x 引脚即使在禁用 TDM IV 检测传输的情况下仍处于活动状态

    请允许我验证这一点以及 ADC 缓冲器的位置、我将尽快答复。

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    寄存器(0x2)和(0xB、0xC)彼此无关。 禁用 IV 检测数据的 TDM 传输不会禁用 IV 检测 ADC。

    我希望这能回答你的问题

    此致

    Arthur Brown