This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:故障响应时间

Guru**** 2560180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954409/tas5421-q1-fault-response-time

器件型号:TAS5421-Q1

大家好、团队、

我收到了客户的问题、如下所示。 请确认吗?

问:从"检测过流"到"OCSD "需要多长时间

问:从"检测过热"到"OTSD"需要多长时间

问:客户希望出于调试目的特意发生 OTSD。 您是否有任何推荐的测量设置和条件?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    问:从"检测过流"到"OCSD "需要多长时间

    OCSD 是硬件关断控制、因此响应时间仅为比较器和栅极延迟时间、这非常短。  数据表中未披露准确的响应时间数量。  

    问:从"检测过热"到"OTSD"需要多长时间

    与 OCSD 控制逻辑相同。 响应时间包括比较器和栅极延迟时间、因此非常短。

    问:客户希望出于调试目的特意发生 OTSD。 您是否有任何推荐的测量设置和条件?

    在 TI 验证中、我们将器件设置为播放模式、具有最低 PVDD/VBAT 4.5V 电压、这将使器件功耗尽可能低。  然后逐步增加热流(器件顶部的强制温度)温度、直到触发 OTSD。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    感谢您的回答。

    对于 Q1、Q2、您知道响应时间的顺序吗? "非常短的时间"是指微秒还是毫秒?

    在关断发生之前、他们能否看到01h D7 (OCSD)、01h D3 (OTSD)寄存器变为"1"?

    (换句话说、故障寄存器的设置是否快于硬件关断控制?)

    谢谢、

    Yuta Kurimoto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    响应时间的顺序小于1微秒。

    是的、将设置 OCSD 和 OTSD 位、然后会发生关断事件。  并且、在手动清零之前、将保持 OCD/OTSD 寄存器值。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    您能告诉我手册中的哪些内容是明确的吗?

    从表3中,我认为每个故障都是自清零的。 一旦故障条件消失、寄存器和故障引脚将自动清零。 对吧?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    哦、你是对的。 我想您询问的是 TAS64xx 器件。  TAS54xx 器件 OCSD 和 OTSD 是 SEP-CLEARD。

    对于 OCSD、一旦发生 OC 事件、器件输出将进入 HiZ 状态、并在寄存器和 FAULT 引脚上报告故障。  然后、如果未报告故障、直流诊断将自动启动、然后器件返回播放。 如果故障依然存在、则重新检查一次直流诊断1。

    对于 OTSD、一旦温度恢复到正常状态、器件将返回到播放模式。

    迪伦