This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753-Q1:是否可以使用 USB2ANY 控制 PCM1753?

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, USB2ANY, PCM1753-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954353/pcm1753-q1-is-it-possible-to-control-the-pcm1753-using-usb2any

器件型号:PCM1753-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1753USB2ANY

你好

是否可以使用 USB2ANY 通过 SPI 控制 PCM1753?

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤、您好!

    是的、USB2ANY 具有 SPI 引脚、可通过 PC 使用 USB2ANY Explorer 软件进行控制。  您只需从连接器中引出 SPI 线路即可。  请注意、USB2ANY 仅支持3.3V 逻辑、但对于 PCM1753-Q1而言这是可以的。

    谢谢、

    Paul