This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:受系统时钟影响

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953575/pcm1808-affect-by-system-clock

器件型号:PCM1808

您好!

我的客户认为使用 PCM1808、采样频率为48kHz。

设置 fsclk=2.048MHz 或 4.096MHz 时、是否有任何特性差异?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM1808支持256fs、384fs 和512fs 选项、因此在48kHz 采样率下、主时钟输入需要为12.288MHz - 24.576MHz。

    有关更多信息、请参阅第7.3.2节"系统时钟"和表1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin San、

    感谢您的支持。

    在 FS=48kHz 时设置 fsclk=12.288MHz 或24.576MHz 是否有任何特性差异?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    Collin 当天外出、所以我会回答。

    使用一个 SCLK 与另一个 SCLK 时、性能不会受到影响。 从 EMI 的角度来看、您可能更喜欢使用频率较低的 SCLK 和/或根据电路板布局和布线长度、更低的频率可能更好、但假定时钟在两种情况下都是干净的、PCM1808性能不会改变!

    最棒的

    Zak