This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:96kHz 时的 SNR 规格

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954508/pcm1863-snr-specs-at-96khz

器件型号:PCM1863

大家好、

PCM1863的 SNR 规格是否为96kHz?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我们不会对96kHz 工作频率下的性能进行规格说明、但如果使用类似的20-20kHz A 加权滤波、我预计它将是相似的。 如果您在整个48kHz 带宽上进行积分、这当然会使 SNR 降低几 dB。

    最棒的

    Zak