This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:音频论坛

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719, TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954209/tas5719-audio-forum

器件型号:TAS5719
主题中讨论的其他器件: TAS5717

是否有一个图或列表、列出了启动和运行 TAS5719所需的最少连接和外部器件数、以便在没有任何 I2S 或任何放大器输出的情况下访问 I2C 总线。 我在使用 TAS5719设置自定义分接线时遇到问题、并且尚未能够访问 I2C 寄存器。 我想隔离这个问题、只需用最少的器件数连接 TAS5719即可与 I2C 总线进行通信。

我从其他论坛帖子中了解到、初始化时与 TAS5719的最小/建议 I/O 连接是 PDN、SCL、SDA、RESET。 AVDD 和 DVDD 都是 I2C 操作所必需的、还是仅 DVDD 就可以了? PVDD 是否也是启动和允许访问 I2C 总线所必需的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    器件运行需要 DVDD/AVDD。 您可以查看 TAS5717/19EVM 用户指南、了解我们建议用于器件正常运行的组件的原理图。 如果您不需要测试正常工作的输出、则可以断开输出滤波器的连接、但要确保自举电容器保持连接。

    如果您希望查看原理图、也可以提供该原理图。

    此致、

    Luis。