This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:TPA6304-Q1的 EVM

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1, TPA6304Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954392/tpa6304-q1-the-evm-of-tpa6304-q1

器件型号:TPA6304-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPA6304Q1EVM

 我认为 TPA6304-Q1 不是大规模生产的产品。

我需要将 TPA6304-Q1的 EVM 发送给我的客户。

但有人告诉我、如果我从 TI.com 申请样片、我无法确保 EVM 设置为最新的 TPA6304-Q1。

我可以使用 TI.com 申请 EVM 吗?

或者、我应该如何使用最新的 TPA6304-Q1申请 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顺

    我实际上是开发 TPA6304Q1EVM 的工程师。 我已确保在 EVM 上获取最新的 TPA6304-Q1样片! 无需担心。 您可以像任何其他 EVM 一样在 TI.com 上订购 EVM。  

    此致、

    Robert Clifton