This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:VOUTx+和 VOUTx-之间的最大预期直流失调电压是多少?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953528/pcm1690-what-is-maximum-expected-dc-offset-between-voutx-and-voutx-

器件型号:PCM1690

您好!

我正在测量卡上 PCM1690的某些输出通道的+和-桥臂之间的差值高达6mV。  同一器件上的其他通道要紧密得多(1mV 或更小)。  我想知道输出通道的+和-之间的最大直流失调电压可能是多少?  我无法在数据表中找到相关规格(或者可能是我错过了它!)。

我在正常操作中看到此偏移、但也可以看到、如果我使用寄存器66中的 OPEDA 位将 PCM1690输出强制为 VCOM。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您能否确认您在测量期间提供了有效的 I2S 信号? 我建议您提供 I2S 信号、但在数据信号上提供±1LSB 抖动。  这将防止任何零数据条件。  我们为双极性零误差规格指定了±1% FSR 误差、但我的理解是、当 Δ-Σ 调制器运行时、该误差会降低。  我可能对此有误、因为内部 I/V 级也可能引入误差。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。  是的、我在测量期间提供了一个有效的 I2S 信号。  我在示波器上查看了时钟和数据信号、它们看起来是正确的。  在示波器上、我可以看到发生了1LSB 抖动(或不发生、具体取决于我如何设置 Audio Precision 输出)。  我正在使用 Audio Precision 生成系统的数字输入、并测量模拟输出-通常、音频信号看起来不错。   无论是否启用抖动、都不会更改直流偏移 I 测量值。

    看起来 PCM1690的+和-输出引脚的直流偏置点稍有不同。  我使用万用表测量 VOUT6+上的2.480V 和 VOUT6-上的2.474V (例如、在启用抖动的正常模式下或在这些引脚强制进入 VCOM 的模式下运行(在我的情况下应为2.5V)。  在其他卡上、我看到不同 PCM1690通道上的直流失调电压类似、因此看起来不一致。    

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了一些原始特性数据、看起来就像预期的那样。  规格针对±1% FSR、大约为±40mV。  这似乎与您设置的内容一致。  最终、该误差无关紧要、因为隔直电串联电容应消除失调电压。   

    这是否会在您的应用中造成问题?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您查找数据。  遗憾的是、电流设计中没有直流阻断电容器、并且有足够的增益(12dB)使40mV 变得显著。

    Josh