This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:模拟满量程0dB 输入电压

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953985/tlv320aic3105-analog-full-scale-0db-input-voltage

器件型号:TLV320AIC3105

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 使用 TLV320AIC3105IRHBR、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

有关 TLV320AIC3105IRHBR 的说明

8.3建议运行条件模拟满量程0dB 输入电压

(dr VDD1 = 3.3V)→0.63VRMS

8.5电气特性输入信号电平(0dB)→0.707VRMS

该值不同。
在 AD 转换时、哪一个模拟输入电平变为0dBFS?

另一方面、TLV320AIC3107IRSBR 数据表均为0.707VRMS。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如部分8.5所示、典型的预期满量程输入电平为0.707Vrms。  然而、ADC 路径中有一个非零0.82dB 增益误差、这将典型输入范围从0.707Vrms 降至0.9099 * 0.707 = 0.643Vrms。  这是建议条件下的规格来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一