This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:PCM1792A 是否支持88.2KHz 采样频率?

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953906/pcm1792a-does-pcm1792a-support-the-88-2khz-sampling-frequency

器件型号:PCM1792A

您好!

我看到数据表、PCM1792A 支持10kHz 至200kHz 的采样频率、因此 PCM1792A 支持88.2KHz 的采样频率、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    是的、它支持该频率、但应注意确认 LRCK、BCK 和 SCK 是彼此的有效比率、即 BCK = 64×LRCK、SCK = 256×LRCK。

    谢谢、

    Paul