This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:澄清了 PCM4222的 FSD 电压

Guru**** 2781865 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954139/pcm4222-fsd-voltage-for-pcm4222-clarification

器件型号:PCM4222
主题中讨论的其他器件: OPA1632

您好!
我正在设计中实施 PCM4222、我对 FSD 引脚 VinL+/VinL-和 VinR+/VinR-上的最大模拟输入电压有疑问。

数据表第5页指出、满量程电压为5.6v pk-pk 差分输入。 第17页也重复了此操作。

当 VCOML/VCOMR 为1.95V 时、OPA1632根据第31页用作输入电路的差分输出运算放大器、则根据第5页和第17页、规定的满量程输入为2.8V pk-pk、如每引脚所述。

第17页的图37显示、输入电压范围为2.8V 峰间值、以1.95V 的平均直流电压为中心。 这意味着最小输入电压为0.55伏、最大输入电压为3.35伏、以实现2.8V 峰间电压。

因此,如果 Vcc 模拟电源为+4V,那么5.6V pk-pk 是怎样作为差分输入电压的呢?

这意味着模拟输入电压比 Vcc 电源高0.75伏、或比模拟接地低0.85伏。

因此,为了实现 FSD,引脚 VinL+/VinL-和 VinR+/VinR-之间的正确差分电压是多少?

谢谢、此致、
加法器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shadders、

    这是一个常见问题、与差分信号与单端信号的基本原理有关。  对于两个180度异相的2.8Vpp 信号、当您在 VIN+较高的峰值处减去两个电压时、会以差分方式施加+2.8V 的差分电压、而在另一个峰值上、则会产生-2.8V 的差分电压。  因此、正满量程信号为2.8V、负满量程信号为-2.8V: 2.8Vpk -(-2.8Vpk)= 5.6Vpp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的回复。 困扰我的是、不能将+/-2.8V pk 应用于任何输入引脚。 可以使用以1.95V 为中心的+/-1.4V 电压。

    我在第31页的图50中仿真了电路、并使用了 LTC6403 (因为我没有将 OPA1632作为标准)、将施加的差分电压仍然为2.8V 峰峰值(以1.95V 为中心)。 为了实现5.6V 的差分电压、您需要将 Vin 引脚驱动为高于电源电压、低于接地电压。

    我假设我们都有不同的查看方式、因此如果您可以确认 VinL+上的+3.35伏和 VinL-上的0.55伏是生成正 FSD 的最大差分、 VinL-上+3.35伏、VinL+上0.55伏是产生负 FSD 的最大差分、那么它将回答我的问题。

    谢谢、此致、

    加法器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将一个与您的期望相匹配的快速仿真汇总在一起。  在1.95V 直流失调电压和1.4Vpk 信号的情况 下、每个输入信号的摆幅为0.55至3.35V 或2.8Vpp。  由于两个输入均为180度异相且摆幅为2.8Vpp、因此总差分信号是5.6Vpp 时的两倍。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/PCM4222_5F00_Inputs.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的确认、非常感谢。 我现在看到差分语句和规范背后的逻辑。

    此致、

    加法器。