This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:编解码器频率配置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953160/tlv320aic34-codec-frequency-configuration

器件型号:TLV320AIC34

各位专家、您好!

我的客户 对 TLV320AIC34 有一些问题、即为 ADC/DAC 编解码器频率选择正确的 MCLK 以实现正确运行。 它们有以下2个选项可供选择:

  1. 使用12.288MHz 的 MCLK (PLL 被禁用-通过 PLL)。 这是最简单的设计

fs (ref)= CLKDIV_IN /(128×Q);其中 fs (ref)= 48kHz;Q=2 (默认值)、然后 CLKDIV_IN = 48kHz*256=12.288MHz

 

  1. 使用18.432MHz 的现有 MCLK 并启用 PLL 以实现正确的编解码器时钟频率、而不会出现错误。 什么是正确的 PLL 设置、或者这是否甚至可以实现?

 

根据您的专业知识、您会在选项1和2之间提出什么建议?

PLL 禁用和启用之间有哪些优势?

谢谢!

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    建议实际上取决于客户的需求/系统。 选项1是最简单的实现方式、并且可以节省一些功耗、因为 PLL 不需要打开。  

    只有当 MCLK 不是采样率的整数倍并且有助于减少时钟抖动时、才建议使用方案2。 为了方便使用和降低功耗、我个人会选择方案1。  

    如果由客户决定选项2、则可将以下 PLL 系数用于18.432MHz MCLK 和48kHz FS:

    P = 3

    R = 1

    J = 16

    D = 0

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    谢谢!

    此致、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    在我客户当前的架构中、18.432的 MCLK 由 FPGA 生成、该时钟与视频同步。 因此、如果他们使用内部 PLL (选项2)在编解码器内部生成编解码器时钟、那么他们担心音频不会与视频同步。

    选项2是否适用于必须同步音频和视频的应用?

    它们使用 I2S 模式传输、且在 FPGA 内部、BCLK 频率为2.304MHz。 WCLK 是周期(1/48kHz)的方波。

    谢谢、

    康妮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮、您好!

    音频将与提供给编解码器的 MCLK 同步、而编解码器将播放它给出的数据。 因此、除非音频和视频数据在客户系统的其他位置不同步、否则我看不到假设编解码器已配置、这将是什么问题。  

    此致、

    Aaron