This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:仅应用 VCC

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953956/pcm1808-q1-apply-only-vcc

器件型号:PCM1808-Q1

大家好、在当前设计中、可能只应用了 VCC、不存在 VDD、是否存在任何问题? 器件可能损坏或有任何东西?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此期间、模拟电流可能略高于列出的规格、直到数字电路完全通电并处于激活状态、但不应造成任何损坏。  施加 VDD 电源后、"上电"部分中所述的序列将会转换。