This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PVDD 条件

Guru**** 2547030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953617/tas5825m-pvdd-condition

器件型号:TAS5825M

各位专家、您好!

我对 PVDD 有疑问。
我们希望在 DVDD 关闭时为 PVDD 引脚供电。
只要保持上述状况、我想就会有任何疑虑、但我想在此情况下与您确认。
是否有任何疑虑?

此外、数据表上建议的启动/关断序列是同时打开/关闭 PVDD 和 DVDD。
但是、上述情况会导致违反此序列。
此违规将导致什么?

我很期待收到您的回复。



谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    您是指您希望在 DVDD 关闭时为 PVDD 引脚供电。 是用于加电还是断电?

    在 TI 建议的序列上:对于启动、PVDD 和 DVDD 没有序列要求。 您可以在 DVDD 关闭时首先启动 PVDD。

    对于断电序列、您可以看到 PVDD (4.5V)和 DVDD 也不要求进行排序。

    如果我的理解不正确、请更清楚地说明。

    BR、

    别名  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    首先、我想确认在提供 PVDD 但 DVDD 关闭的条件下是否存在任何问题。
    从损坏器件的角度来看、如果我们仅考虑这种情况、我认为就满足数据表建议的电源电压而言、没有任何问题。


    但是、我意识到我们需要考虑如何实现上述条件。
    我认为有两种程序可以作出上述情况:

    案例1:所有电源轨关闭->打开 PVDD
    案例2:所有电源轨都打开->关闭 DVDD
     
    此外、在第一个问题出现后、如果要打开器件、则器件的开启过程将高于此步骤。
    案例3:PVDD 打开->打开 DVDD

    对于案例1和案例3、尽管数据表的启动序列要求同时打开 PVDD、DVDD 和\PDN、但我了解仍然存在任何问题。
    关于情况3、我认为这种4.5V 限制是为了防止不稳定 DSP 和栅极驱动器级的开关级出现意外行为?

    无论如何,我明白 我们不能保证第2种情况下的正常运作。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    对于案例2、您的理解是正确的。  

    为了确保断电的安全、PVDD/DVDD 关闭前需要6ms 的 PDN /HIZ、 目的是避免电源轨关闭时不确定状态。

    但是、正如您所说的、客户可能无法在特定条件下关闭 PDN 或将器件变为 HIZ。 因此、PVDD 降至低于4.5V、从而触发欠压保护和 关闭功率级。 然后、DVDD 可以毫无风险地关闭电源。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致、
    Kazuki Kuramochi