This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:tAS3251 SCLK

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953640/tas3251-tas3251-sclk

器件型号:TAS3251

您好、先生、

我的客户使用 BT 芯片的 TAS3251 I2S、  

MCLK:3.072MHz

SCLK:384KHz

LRCK:8kHz

I checked d/s 显示 SCLK (最小值) 是1.024Mhz、不能使用384KHz 吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    在第11页电气表的"串行音频端口"部分中没有对最小 SCLK 频率的限制、应该支持这个格式。  我不知道为什么在7.10表中指定它。   

    我将让相关应用工程师进一步确认此信息。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    已在 EVM 上验证、列出的配置可供使用。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!!