This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV320AIC3100:AK4637交叉参考替换和升级

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953909/faq-tlv320aic3100-ak4637-cross-reference-replacements-and-upgrades

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

我们正在寻找用于商业和汽车版本的 AK4637的交叉参考替代产品。 TI 推荐哪种具有集成扬声器放大器的单声道编解码器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV320AIC3100 具有91dB 单声道 ADC、95dB 立体声 DAC、集成单声道扬声器放大器支持2.5W @ 4 Ω 音频编解码器器件是 AK4637的合适替代产品。

    对于汽车应用、 TLV320AIC3109-Q1 单声道编解码器(92dB ADC 和102dB DAC)器件与 TPA2005D1-Q1 (1.4W @ 8 Ω)扬声器放大器是 AK4637的合适替代产品。

    TLV320AIC3120 是可编程的 DSP 器 件(与 TLV320AIC3100引脚到引脚/软件/性能兼容)、是 AK5384的绝佳升级选项。