This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM1840:AK5384交叉参考替换和升级

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, TLV320ADC5140, TLV320ADC6140, PCM6240-Q1, PCM6340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953907/faq-pcm1840-ak5384-cross-reference-replacements-and-upgrades

器件型号:PCM1840

您好!


我们正在寻找 AK5384的商业和汽车版本交叉参考替代产品。 TI 必须推荐哪些四通道(4通道)音频 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1840 是一款113dB/123dB 4通道硬件控制型音频 ADC、适合替代 AK5384。

      对于更灵活的软件控制四通道 ADC、TLV320ADC3140 (106dB)、TLV320ADC5140 (108dB/20dB)和 TLV320ADC6140 (113dB/123dB)是 AK5384的绝佳升级选项。

    对于汽车应用、PCM1864-Q1 (103dB)和 PCM1865-Q1 (110dB)是具有通用前端的四通道音频 ADC、是 AK5384的理想替代品。

    对于具有集成输入诊断和高电压 MICBIAS 四通道 ADC 的汽车应用、PCM6240-Q1 (110dB)和 PCM6340-Q1 (110dB)是 AK5384的理想升级选项。