This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:是否可与 PCM1754-Q1搭配使用?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190-Q1, PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953744/src4190-q1-can-be-used-with-pcm1754-q1

器件型号:SRC4190-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1754-Q1

大家好、团队、

客户希望使用 SRC4190-Q1和 PCM1754-Q1

问:如果他们使用 SRC4190-Q1和 PCM1754-Q1的组合、是否存在任何问题?

问:SRC4190-Q1+PCM1754-Q1是否有示例方框图或参考电路?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    从较高层次看、使用具有 DAC 的采样率转换器没有问题。 我不知道使用这两个器件的任何参考设计。 如果您对使用这两款器件有任何具体问题、请告知我们!

    最棒的

    Zak