This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:输入端口硬件处理

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953759/pcm1803a-input-port-hardware-processing

器件型号:PCM1803A

8、17至20引脚输入固定为高电平或低电平。
如果选择低电平、是否可以将其直接接地至 GND?
如果选择了高电平、能否直接连接到 Vcc?
如果否、请告知相应的上拉和下拉电阻值。

此致、

Noumbasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数字输入引脚可直接连接至 VDD 和 GND、从而分别将逻辑电平设置为"1"和"0"。  您提到了 Vcc、但数字信号应以 Vdd 为基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin Wells-San:

    感谢你的建议。

    我理解 Vdd、而不是 Vcc。

    请注意、

    Noumbasa