This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV320AIC3100:AK4649更换和升级选项

Guru**** 2796435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3120, TLV320AIC3254-Q1, TLV320AIC3106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953880/faq-tlv320aic3100-ak4649-replacement-and-upgrade-options

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3120TLV320AIC3254-Q1TLV320AIC3106-Q1

您好!

我们正在研究适用于商业和汽车应用的 AK4649的交叉参考要求。 TI 推荐使用哪种编解码器作为替代产品或升级产品?

此致、

Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV320AIC3100是单通道(单声道)、91dB SNR ADC、2通道(立体声)、95dB SNR DAC 编解码器、将是 AK4696的理想替代产品。

    TLV320AIC3120通过包含可编程 miniDSP 来提供 TLV320AIC3100的增强版、从而实现更强的音频处理能力。

    没有具有集成 D 类放大器且符合汽车标准的编解码器。 TLV320AIC3106-Q1将是 TLV320AIC3100汽车版本的最佳选择、而 TLV320AIC3254-Q1是 TLV320AIC3120的最佳选择。

    此致、

    Aaron Estrada