This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM3168A:AK4628更换和升级选项

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A-Q1, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953879/faq-pcm3168a-ak4628-replacement-and-upgrade-options

器件型号:PCM3168A

您好!

我们正在研究适用于商业和汽车应用的 AK4628的交叉参考要求。 TI 推荐使用哪种编解码器作为替代产品或升级产品?

此致、

Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM3168A 和 PCM3168A-Q1是商用和汽车类多通道编解码器、是 AK4628的理想替代产品。 PCM3168A 是唯一一款具有6通道107dB SNR ADC 和8通道112dB SNR DAC 的多通道编解码器。

    PCM3168A 还提供8kHz–48kHz 的 ADC 采样率范围和8kHz–192kHz 的 DAC 采样率范围。

    此致、

    Aaron Estrada