This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM3060:AK4558更换和升级选项

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060, PCM3070, TLV320AIC3254-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953872/faq-pcm3060-ak4558-replacement-and-upgrade-options

部件号:PCM3060
主题中讨论的其他器件: PCM3070TLV320AIC3254-Q1

您好!

我们正在研究适用于商业和汽车应用的 AK4558的交叉参考要求。 TI 推荐使用哪种编解码器作为替代产品或升级产品?

此致、

Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM3060是一款立体声音频编解码器、包含99dB SNR ADC 和105dB SNR DAC、是 AK4558的理想替代产品。

    PCM3070可用作 PCM3060的增强版本。 PCM3070是一款性能稍低的立体声音频编解码器、但集成了可编程 miniDSP、具有更强的音频处理能力。

    由于没有符合汽车标准的 PCM3060或 PCM3070版本、因此 TLV320AIC3254-Q1可以是一款出色的汽车替代产品。 TLV320AIC3254-Q1是一款立体声编解码器、可提供多输入/输入复用功能、192kHz 的最大采样率和集成的可编程 miniDSP。

    此致、

    Aaron Estrada