This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:如果写入了一个不变的 DAC 字、则输出直流电?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953855/pcm1753-output-dc-if-a-non-changing-dac-word-is-written

器件型号:PCM1753

嘿、您能告诉我、如果写入了一个非变化的 DAC 字、PCM1753是否会输出直流电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    PCM1753采用 Δ-Σ 调制器来生成其输出。  这意味着输出电压实际上以比提供的采样率更快的过采样率进行开关。  因此、只有使用外部滤波才能实现真正的直流输出。  如果您连续提供相同的采样值(即反复重复相同的代码、同时持续提供 SCK 信号)、则输出将以相同的过采样平均值进行状态。  如果时钟停止、输出将转至其他一些直流电平、恰好是最后一次打开的 DSM 段的最后组合。

    谢谢、

    Paul