This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:PDM 数字麦克风

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953586/tlv320aic34-pdm-digital-mic

器件型号:TLV320AIC34

大家好、

TLV320aic34是否通过 GIPO1_x 和 GPIO2_x 九次方支持 PDM 数字麦克风? 我想 IOVDD 是 GPIO1_x 和 GPIO2_x 的高电压电平吗?

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    是的、没错。  GPIO 逻辑电平遵循 IOVDD 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

     感谢您的快速响应。 那么、TLV320aic34支持 PDM 数字麦克风、对吧? 请确认。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请查看数据表的第9.3.24节"数字麦克风连接"。  下面的应用手册还提供了有关连接的信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

     未使用的输入/输出引脚能否保持悬空?

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未使用的模拟输入应通过~0.47uF 电容器与 GND 进行交流耦合。  它们可以短接在一起、而不必为每个未使用的输入使用单独的电容器。   

    数字输入需要连接到 VCC 或 GND、不应悬空。

    模拟输出可保持悬空。