This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:是否提供评估套件?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953414/pcm1794a-evaluation-kit-available

器件型号:PCM1794A

尊敬的 TI 支持:

TI 是否计划为 DAC PCM1794A 提供评估板?

在任何情况下、您是否可以建议 市场上提供符合 S/N/动态范围规格的 PCM1794A 评估板? 例如、是否可以购买 DEM-PCM1794

谢谢你。

此致、

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    我们不再为 PCM1794A 提供可购买的 EVM。  我们有一些硬件、可用于根据客户的要求支持特定测量、但不公开提供。  该器件有点旧、在高端设备中拥有久经验证的业绩记录、因此对验证其性能的需求对大多数客户来说不太重要。  话虽如此、我认识到在进行系统原型设计时、除了"让双手变脏"之外、没有其他选择。

    有一些业余爱好者板具有出色的性能(根据销售他们的供应商报告)、如果您正在进行原型设计、您可以考虑使用这些板。  

    如果您有具体问题、我也很乐意为您提供帮助。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很高兴能够从您那里获得一段时间的测试板。 我想在存在应用特定主时钟抖动的情况下测量 DAC 的动态。 在进入下一个原型设计阶段之前、我希望尽快使用 Audio Precision 执行测量、与可用电路板上的快速测试相比、这一过程始终是一个更长的过程。

    感谢您的任何建议! 我们还可以离线继续。

    谢谢你。

     此致、

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    请通过 frost@ti.com 联系我。

    谢谢、

    Paul