This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:基本 I2C 配置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS3251-SW, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953034/tas3251-basic-i2c-configuration

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件:TAS5825M、、

您好!

PPC3已授予我对 TAS5825M-SW 的访问权限、我已针对48kHz 进行了基本设置、简化为与 CC8531-CC2590配合使用。 它使用 great.e2e.ti.com/.../TAS5825M.txt

PPC3未获得 TAS3251-SW 的访问权限、但我正在尝试以48kHz 的频率进行连接设置。 BQ1-LEFT 应提供6dB 衰减信号、但不会。  e2e.ti.com/.../TAS3251.txt

我注意到文档 8.3.7.8.3段中的 Swap 命令会导致跳转至0x01页、因此这肯定是错误的。 但我的设置中缺少其他内容。

有人能看到什么是错误的还是缺失的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将您的 TI 帐户留在此处、我将授予您访问 TAS3251 GUI 的权限。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我的 TI 帐户是 :j.p.van.coolwijk@inter.nl.net

    J.P. van Coolwijk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J.P.:

    已授予访问权限。 玩得开心!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam、

    问题是 CC85xx 中音频器件的 I2C 配置不允许行首有空格。 当页码中出现明显错误时、我发现了这一点。 使用空格(作为缩进)跳过指令。 如果没有空格、可以访问第0x8C 页、没问题。

    此致、Jan Pieter。