This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:HPF 截止频率

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953467/pcm1840-hpf-cut-off-frequency

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140

是否有机会降低 PCM1840的 HPF 截止频率或关闭 HPF? 24Hz @96KHz 和48Hz @192KHz 会影响高端音频放大器!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    PCM1840的 HPF 固定为0.00025*FS,由于这是一个由硬件控制的小面积器件,因此遗憾的是它不可配置。 如果您需要与编程选项类似的性能、我建议使用 TLV320ADC6140。

    最棒的

    Zak