This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:它可以在3.3V 单电源下工作吗?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953232/tlv320aic3204-can-it-work-with-single-supply-3-3v

器件型号:TLV320AIC3204

各位专家:

适用于 TLV320AIC3204/3254等具有集成 LDO 的器件。 它们能否仅依靠3.3V 单电源运行? 我看到 DVDD 的最大电压为1.95Vmax,但我假设如果您不使用集成 LDO,则外部 DVDD 电源的最大电压必须小于1.95Vmax?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、一个+3.3V 电源可被施加到 IOVDD 和 LDOIN 引脚上、并且内部 LDO 将为 DVDD 和 AVDD 电源轨供电。  外部处理器将在 IOVDD 电源电压而不是 DVDD 电源电压下与这些器件通信。  常见的实现方式是使用内部 LDO、这是因为它们不想这么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    好极了。 我只想确认不同的选项并将其提供给我的客户。  

    谢谢、

    康妮