This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862-Q1:PCM1862-Q1和 PCM1862差异

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862, PCM1862-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953230/pcm1862-q1-pcm1862-q1-and-pcm1862-difference

器件型号:PCM1862-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1862

大家好、团队:

您能否帮助提供 PCM1862-Q1和 PCM1862之间的比较? 客户可能希望在同一个 Tbox 项目中同时使用这两个器件、并希望了解差异。

关于第0页寄存器39的另一个详细问题。 PCM1862-Q1和 PCM1862在这里似乎有所不同。  

似乎我今天无法在 e2e 中添加附件、请查看数据表表表60中的详细信息。  

请检查并提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    这些器件在电气方面是相同的、唯一的区别是-Q1产品通过汽车工艺流程、这比商业工艺更严格、以确保汽车质量。

    两个器件的寄存器39相同、Q1变体的寄存器说明中似乎有一个拼写错误、这应该与商用器件的寄存器说明相匹配。

    最棒的

    Zak