This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862-Q1:PCM1862-Q1是否在没有 I2C 配置的情况下工作

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862, PCM1862-Q1, PCM1860-Q1, PCM1840, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952918/pcm1862-q1-does-pcm1862-q1-work-without-i2c-configuration

器件型号:PCM1862-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1862PCM1860-Q1PCM1840PCM3168A

你(们)好

由于客户需要 TDM 和两个或四个简单通道的音频 ADC、因此无需增益控制。  PCM1862-Q1是否在没有 I2C 配置的情况下工作? 或者说 PCM1862可以在默认状态下工作吗? 或者、您是否有任何其他推荐的汽车音频 ADC? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM1860-Q1是 PCM1862-Q1的硬件控制版本、是您的应用的更好选择。

    PCM1862将以默认状态进行初始化、一旦计时结束、将开始传输数据、但最好使用硬件控制器件来提供一些基本配置选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin

    谢谢

    因为1860没有 TDM、所以客户必须使用1862。 因此、您意味着1862可以在默认状态下输出采样数据、无需 I2C 配置。 对吧?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    PCM1862默认为24位 I2S 模式、其中来自 VINL1和 VINR1的数据配置为单端输入。 如果您需要 TDM 格式、则需要 I2C 配置。  

    或者、他们可以考虑使用 PCM1840、这是一款硬件控制型器件、可支持4通道 TDM

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    扎克、谢谢。 但1840不是 Q100、因此也无法使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    在这种情况下、如果没有大量的 I2C 编程、我们就无法找到支持其所需格式的解决方案。 PCM3168A 编解码器是可执行硬件控制 TDM 且符合汽车标准的唯一其他器件、但听起来这远远超出了所需的范围。

    最棒的

    Zak