This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:分布式扬声器安装。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952908/tpa3255-distributed-speaker-installations

器件型号:TPA3255

我计划在建筑物和室外(例如学校)的中型 PA 系统中使用 TPA3255。 导线会很长、我知道我需要匹配脚感才能优化功率传输。 室外系统可能使用喇叭扬声器。

以上所述、是否存在与长导线和/或喇叭扬声器特性相关的问题? 我认为 EMI 问题已得到解决、但我想再次提出相关意见。 我更感兴趣的是在电路级别或限制扬声器数量和导线长度时可能出现的问题或采取的预防措施。

此外、还有其他问题、例如 OP 锁存和/或静态损坏。

Raj Gunawardana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rudieev、

    长线的阻抗如何?  您可以根据导线的直径/长度/材料进行估算。  

    扬声器需要多少功率?

    根据以上信息、我们可以了解 TPA3255输出端所需的功率大小或导线的性能如何。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回来。 在阻抗方面、我们将在大约1 Ω/1000英尺的条件下使用16 AWG、因此导线阻抗较低。 喇叭扬声器具有典型的16R 值、但我们可以使用串行并行组合进行调节。 我对最大功率传输并不太关心、因为有足够的余量。

    如果有任何问题、应用中的阻抗很可能过高、而不是过低。 数据表中可能未讨论这种匹配、因为挑战是将功率驱动到较低的阻抗(TPA3522数据表中提到2R)。

    我担心的是实际使用。

    您是否知道 TI D 类器件正用于类似应用、如果是、是否存在超出数据表中推荐的问题或预防措施?

    最好将问题提交给有关该主题的 TI 专家... 我认为、对于高功率器件而言、应用类型是一种简单的可能性。

    谢谢;Raj Gunawardana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您能告诉我们您设计中的电缆长度吗?

    请注意、阻抗不仅仅是电阻。 寄生电感也起着作用。 1m 线的分布电感约为~1uH。 音频信号是交流信号。

    我们确实看到一些客户正在使用几米长的电缆、这里没有太多问题。 只需考虑 EMC 注意事项、因为长电缆将通过基准接地增大寄生电容。

    此致、

    Sam