This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:是否建议将4个电感器用于 PBTL?

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953241/tas5634-are-4-inductors-recommended-for-pbtl

器件型号:TAS5634

您好!

我希望在 PBTL 中实现250W RMS IN 至4Ω Ω。 在 TAS5634数据表中、典型的 PBTL 配置(图29)显示了使用4个电感器、每个电感器用于 OUTA、B、C、D 这是防止过流问题和交叉传导所必需的、还是可以将 OUTA、C 和 OUTB、D 及其自举引脚连接在一起并与共享输出电感器一起使用? 目标是将4个电感器降至2。

我知道在并联配置中输出器件之间的同步可能会有问题。

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TAS5634仅支持后置滤波器 PBTL、因此请按照数据表使用4个电感器。 自举引脚也不应连接在一起。

    数据表上的图29显示了 PBTL 的参考原理图。

    谢谢!

    此致、

    Sam