This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:能否选择在 I2S 模式下使用的模拟输入?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953009/pcm1840-can-i-select-which-analog-inputs-are-used-in-i2s-mode

器件型号:PCM1840

你好!

我能否选择在 I2S 模式下使用哪些输入?

例如、我想使用通道2和3 /检查所附图片/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在2通道模式下、该器件使用通道1和2。 要查看通道3和4、必须将器件配置为4通道 TDM。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、


    我知道。

    感谢快速响应。