This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:以菊花链形式链接 TDM 上的器件

Guru**** 2385370 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862, PCM4104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953186/pcm1862-daisy-chaining-devices-on-tdm

器件型号:PCM1862
主题中讨论的其他器件: PCM4104

音频团队、

我正在尝试确定我们的哪些 ADC 和 DAC 允许共享使用 TDM 总线。  因此、您可能在一个 TDM 数据、位时钟和帧同步上有两个多通道器件、并且您可以定义第一个器件使用的时隙与第二个器件使用的时隙。  我们是否可以使用我们的任何具有 TDM 的器件来实现此目的?

在这种情况下、客户希望将 PCM1862 (2通道 ADC)和 PCM4104 (4通道 DAC)连接到处理器上的单个 TDM 端口。

谢谢、

Darren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    除某些硬件控制器件外、我们的大多数音频 ADC、DAC 和编解码器都支持 TDM 格式。 这是一个非常常见的实现方式、我认为 PCM1862和 PCM4104之间共享总线没有问题。 其中一个器件只需根据字长和所用通道数将其数据偏移适当数量的 BCLK 周期。 PCM4104具有子帧引脚来执行此操作、PCM1862具有一个 TX_OFFSET 寄存器、可对该寄存器进行调整以使数据具有高达256 BCLK 的延迟、这意味着其数据可以放置在32位8通道总线上的任何相邻插槽中。 只要观察到总线上所有芯片的时钟限制、就可以使用更高的通道数。

    最棒的

    Zak