This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:单端输入

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953016/pcm1840-single-ended-input

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC5140

大家好、

它可以与单端输入搭配使用吗?

可以将负引脚与电容器耦合并将其连接到 GND 吗?

此外、TLV320ADC5140是否支持单端输入?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    TLV320ADC5140支持单端输入配置。  正如您建议的那样、AC 通过一个电容器将负输入耦合到 GND、然后相应地配置输入通道寄存器。  有关更多信息、请参阅第8.3.3节"输入通道配置"。

    PCM1840不应使用单端、有关更多信息、请参阅此主题  :https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/962594