请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC34 尊敬的先生或女士:
我们目前正在评估是否可能将 TLV320AIC34纳入基于 iMX8平台的设计之一。
主要要求是我们需要在4个端点上同时播放4个音频流、这是使用编解码器 A +编解码器 B 选项访问 AIC34的主要原因。
我们现在的主要关注点是、将音频编解码器连接到主处理器的最佳选择、据我们所知、我们有两个选项:
基于 TDM 的选项:
我们使用一个 SAI 输出来连接两个音频编解码器(A+B)、并且音频是时域调制的。

双 I2S 选项:
SAI 可选择具有两个 Tx 通道和两个 Rx 通道。 时钟信号将在编解码器 A 和编解码器 B 之间共享、但数据信号将被分离。

问题包括:
1) 1) TI 建议使用哪种方法?
2) 2)您是否看到使用第二个选项有任何缺点?