This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:有关 H/P OUT 引脚的查询

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD, TAS5806M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163099/tas5806md-inquiry-about-h-p-out-pin

器件型号:TAS5806MD
主题中讨论的其他器件: TAS5806M

大家好、TI 支持团队

客户正在并联查看 TAS5806M 和 TAS5806MD。

是否可以将下图所示的 H/P 引脚连接到 GND?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    是否所有其他 HP 引脚都接地、因此禁用/未使用 HP 电路? 如果是、这些引脚可以接地。

    此致、
    Luis