This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221-OUT 电容问题

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1162532/tpa3221-tpa3221-out-cap-issue

器件型号:TPA3221

广和的终端客户在使用 TPA3321时反馈了以下问题:

当4个自举电容 C5/C6/C30/C31的输出值为333时、测试发现当声音调到最大值时、TPA3221将在播放100Hz 的低频信号 IC 时被触发保护(即使它未连接到负载)、 但1kHz 的信号未显示上述现象

2.如果输出电容改为105,上述现象将消失。 客户希望确认此类修改是否会影响整体方案的可靠性、请帮助确认。

下面显示了原理图、请帮助检查。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    根据您的描述、触发的保护应该是虚假 OC。 我们器件的 OC 保护检测是对 MOS 导通时的电压进行采样、然后将其除以 RDS (on)、以获得流经 MOS 的电流。 如果 BST 电容器的电容不够大、MOS 将不会完全导通、导致测量的 MOS 上的电压过大、从而触发错误的 OC。

    增加 BST 电容器是正确的解决方案、但过大的 BST 电容器会影响器件的启动。 需要根据实际应用场景调整特定和适当的电容值。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiqiu、

    感谢您的支持、我将与客户交谈、然后向您提供反馈。

    谢谢