This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:我们是否可以调整 TLV320AIC3104的任何寄存器以使语音清晰?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1138211/tlv320aic3104-could-we-adjust-any-register-of-tlv320aic3104-to-make-the-voice-clear

器件型号:TLV320AIC3104

各位专家:

你好。

我们遇到 了 TLV320AIC3104芯片的问题。  输入侧、我们使用  具有喉部 MIC 的 TLV320AIC3104芯片。 在输出端、我们在 PC 上使用软件。 由于下喉 MIC、输出侧的声音不清晰。 (如果使用正常的 MIC、则输出语音正常)。

我们是否可以调整 TLV320AIC3104的任何寄存器 以使语音清晰?


请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的音频专家 Peter 将在下周结束办公、请等待他返回或评论以继续该主题。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喉部 MIC 的输出是否清晰? 喉部 MIC 是什么类型的传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    你好。


    喉部的输出不是很清晰。 因此、我认为应该有一些3014寄存器可以调节声音效果。
    喉部 MIC 是指佩戴在颈部的麦克风。 声音可以通过喉咙的摇晃来捕获。 因此声音不像空气振动时那么清晰。  附件是声音文件格式:有符号16位 PCM、8k 采样率、小端字节序、单声道。


    请提供建议。

    请保持安全。

    此致、
    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难说 AIC3104能消除噪声、您能获得此喉部麦克风的数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    你好。

    我有麦克风的数据表。 但它非常粗略。 我认为它没有我们需要的信息。
    请列出我们需要关注的参数吗?

    请保持安全

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该具有麦克风特性、例如阻抗、频率范围、电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    你好。

    以下是 Throat Mic 的规格。 请提供建议。



    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它具有相同的阻抗、并且与标准 ECM 非常相似、它们是否尝试使用外部放大器在输入端获取它? 它们在电路板中使用什么 RL?

    哪些不清楚? 这是在与普通 MIC 相同的电路板上进行测试的、只需更换 MIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    你好。

    输入端没有外部放大器。
    只需更换 MIC、即可在与普通 MIC 相同的电路板上进行测试。
    我不理解您在"您在电路板上使用什么 RL "中提到的"RL"的含义。

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们需要在将输入信号发送到具有运算放大器的编解码器之前增益输入信号、有用信号可能太低。

    它们可能需要分别测量喉部 MIC、然后相应地放大。

    RL 是电路中的电阻器负载。