This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580-Q1:立体声音频原理图审阅

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364-Q1, RC4580, TLV9002, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135970/rc4580-q1-schematic-review-for-stereo-audio

器件型号:RC4580-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A22364-Q1RC4580TLV9002TINA-TI

大家好、

请查看随附的上述原理图、我需要确认它是否适合从笔记本电脑的音频插孔输出立体声音频。  

在反相输入的情况下、OPAMP 同相引脚上应连接什么?

我已将 GND_LP 馈入音频插孔。

2、双通道输入(LP_AUDIO_L/LP_AUDIO_R) 是音频多路复用 器 TS5A22364-Q1的输出。  

在这个阶段之前、两个音频插孔为音频多路复用器提供输入。

其次、 该 运算放大器是否需要在反相输入端具有低通滤波器级? 此外、请查看反相输入 RC 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    同相引脚应处于放大器的有效共模范围内。 我不知道什么是电势 GND_LP、但需要比 GND 轨高2.5V 才能处于 RC4580的有效共模范围内。 您可以在输入端添加分压器(类似于链接的线程)。 此外、要在不增加明显相位滞后的情况下实现低通、请参阅以下电路。

    如果您希望出现某种高频噪声、则需要低通。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa293a/sboa293a.pdf

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您查看原理图、您共享的电路是双电源电压、但我们使用的是单电源电压。 那么、我是否必须为双电源使用电压源/稳压器、或者是否有任何解决方案可用于单电源? 我分享 了 TLV9002数据表中的单电源电路应用。 请检查 并确认它是否适用于 RC4580 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    您参考的原理图中的 CPD 是用于对光电二极管电容进行建模的电容器、而不是滤波器的一部分。 您可以将单电源与 RC4580搭配使用、我所链接的电路可为您提供计算低通滤波器截止频率的公式。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jerry、

    请帮我计算 电路中的公式、我不知道以下参数:笔记本电脑音频插孔输出时的输入电压、极点频率、R1、C1值。 我只有5V 的电源电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、  

    Jerry 已不在办公室、因此我将接管这条线程。  

    我建议使用以下电路设计进行计算:单电源、二阶、多反馈低通滤波器电路
    它使用单个5V 电源、正如您的电路中所示、Vref 可以使用单独的 IC 基准或分压器来实现、Jerry 建议:  

    [引用 userid="406414" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135970/rc4580-q1-schematic-review-for-stereo-audio/4215851 #4215851"]您可以在输入端添加一个分压器(类似于链接的线程)

    我还建议在电路中添加去耦电容器。  

    此外、如果您不想从表中计算设计值(如文档所建议)、也可以选择 TI.com 上的滤波器设计器:https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/filter-designer.html

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、  

    您能否为  RC4580推荐在线仿真工具和模型? 这样、我就可以看到输出结果。 我有三个不同输入的电路(笔记本电脑的音频插孔、HDMI 音频、USB 编解码器音频)。 我的问题是、我能否对所有三个输入使用相同的电路实现相似的输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    我们具有加密的 HSpice 模型、但没有适用于 TINA-TI 的 RC4580或适用于 TI 的 PSpice 仿真模型。  还有许多其他汽车音频运算放大器具有适用于您的应用的 SPICE 模型、可用于验证应用。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126127/faq-choosing-the-right-audio-op-amps-in-context 

    这是有关音频运算放大器选择的常见问题解答。

    如果您想使用 RC4580、可以订购样片并对解决方案进行原型设计。

    最棒的
    Jerry