This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255EVM 与用于低音吉他放大器的 TAS5630PHD2EVM 对比

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, LM3886, TAS5630PHD2EVM, TPA3221EVM, TPA3255, TAS5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163321/tpa3255evm-tpa3255evm-vs-tas5630phd2evm-for-bass-guitar-amp

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件: LM3886TAS5630PHD2EVMTPA3221EVMTPA3255TAS5630

我在 LM3886 Cass A/B IC 周围设计了多个吉他和低音放大器、我每周都会查看 TI 网站、希望能收到最新的库存信息。 已经超过6个月了、我准备好尝试 D 类设计。 我正在考虑订购 TPA3255EVM 以开始构建低音吉他放大器、但我想知道 TAS5630PHD2EVM 有何区别? 我想构建一个稳健耐用的设计、并且想要针对低音吉他应用进行优化的设计。 我更喜欢具有400W 功率的稳健放大器、而不是尝试提供600W 功率的应力放大器。 如果您可以推荐其他型号或配置、我愿意接受您的建议。 我还在寻找  一款 TPA3221EVM、用于200W 吉他放大器设计、与我当前的200W 分立式和 LM3886 A/B 类版本进行比较。 您是否推荐任何经证实可用于100W 以下吉他的特定型号?

谢谢你

E. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ervin

    我们不能说哪一个更适合低音吉他放大器。

    考虑到功率和 THD、tpa3255似乎比 TAS5630好得多。

    我不确定哪款低于100W 的放大器更适合吉他放大器、但我认为您可以考虑 tpa3118、tpa3116、它们都被我们的客户广泛使用。

    谢谢。

    Jesse