您好!
有关 LM3886的一些问题。 假设环境温度为60'C
1) 1)假设 LM3886在环境温度为60'C 时以全功率输出运行 如果我想测量功率放大器上任何位置的最高温度、
在功率放大器上或周围连接 NTC 热电偶的最佳位置是什么? 我是否要附加
封装本身中间的热电偶、输出引脚3或其他?
2) 2)数据表提到尖峰保护在165'C 的内部温度下激活、直到在155'C 的温度下再次释放
使用热电偶、我将在功率放大器 IC 封装中测量124'C 的温度、并注意到它每20秒激活一次尖峰保护。
为什么封装中的124'C 读数会触发尖峰? 它是否应该更接近165'C? 我应该在哪里测量温度?
3) 3)我注意到 LM3866有两种变体:采用隔离式和非隔离式封装。 中这两种封装之间是否存在差异
结至外壳热阻的术语? 使用相同的热膏、可以预期到的散热器热传递之间存在差异
隔离式和非隔离式封装? 在哪里可以找到此信息? 数据表未明确区分。
4) 4)外壳温度与产品寿命之间的相关性(以小时为单位)。 IE:如果测量常数、LM3886可以持续多少小时
外壳温度为150'C? 125°C? 85°C? 60'C 等...?