This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:短路负载

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163223/tas5411-q1-shorted-load

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、

您能不能确定短路负载 诊断故障的可能原因吗? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jiawei

      您是说负载诊断结果显示短路、对吧? 这意味着总输出阻抗小于1.5Ω Ω、您可以使用万用表对其进行测试。 PCB、输出线以及扬声器本身可能会发生短路、您可以逐个检查它们。