This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:12V PVCC 中 TPS3128D2的电流消耗量是多少?

Guru**** 2379920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919484/tpa3128d2-how-much-current-consumes-tps3128d2-in-12v-pvcc

器件型号:TPA3128D2

大家好、我将为 TPA3128D2使用12V 电压源。

我将使用 TPS3128D2作为单声道。(仅使用一个扬声器)

我想知道使用 TPS3128D2使用一 个30W 4 Ω 扬声器时会消耗多少电流。

我认为功率=电压*电流、因此30W 功率= 12V * 2.5A。  

对吗? 如果我的12V 电源具有最大3A 的预算、这是否足以工作?  

还有一个简单的问题、

术语“BTL 模式”是否与术语“单声道模式”相同? (非 PBTL、仅 BTL)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zed、

    在12V 电压下、PBTL 上30W 的效率为88%、因此 PVCC 输入功率约为34W。 因此、输入电流大约为2.9A。 我认为3A 最大电源不合适。

    对于 BTL 模式、应用效率为90%、 输入电流约为2.8A。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答:Yanming。

    1、如果使用预算为3A 的18V 电压源、是否适用?

    2.要使用 BTL 模式,设置与单声道模式相同。 (我将使用一个扬声器)

    很抱歉、我有一些简单的问题、这是我第一次设计音频放大器。 请理解。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zed、

    对于18V PVCC、3A 是合适的。

    如果您仅使用 BTL 模式且只有一个通道、则可以使用左通道或右通道、则可以取消使用另一个通道。

    数据表中的单声道设置是 PBTL 模式设置。

    此致、

    Derek