This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1780:PCM1780和 PCM1753之间的差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, PCM1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919424/pcm1780-difference-between-pcm1780-and-pcm1753

器件型号:PCM1780
主题中讨论的其他器件:PCM1753

您好!

请告诉我 PCM1780和 PCM1753之间的区别吗?
根据这两个数据表、电气特性似乎没有很大差异。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    PCM1780稍新、引脚稍有不同。  PCM178x 系列旨在提高 PCM174x/5x 系列的抖动性能、尽管数据表中未介绍这种改进。  此外、PCM178x 器件与 PCM168x 8通道 DAC 属于同一系列并采用相同的架构。

    在功能上是相同的。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤