This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1780:PCM1780和 PCM1782之间的差异

Guru**** 2552150 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1782, PCM1780, PCM1753, PCM1755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919423/pcm1780-difference-between-pcm1780-and-pcm1782

器件型号:PCM1780
主题中讨论的其它部件:PCM1782PCM1753PCM1755

您好!

请告诉我 PCM1780和 PCM1782之间的区别吗?
根据 PCM1780/1/2数据表、PCM1782似乎只有开漏输出零标志函数。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    开漏输出是唯一的区别。  PCM1753和 PCM1755之间存在相同的差异。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、
    加藤