This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:系统中的 PBTL 模式与单声道模式?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3128, TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919087/tpa3128d2-pbtl-mode-vs-mono-mode-in-my-system

器件型号:TPA3128D2
主题中讨论的其他器件:TPS3128

大家好、我有3个问题。 这是我第一次使用 AMP。  

问题1.

我将使用一个30W (RMS)扬声器、并希望将 TPS3128用于放大器。

在本例中、我是否必须使用 TPS3128作为 PBTL 模式? 还是单声道模式?

如果我可以使用单声道模式、那么我可以将 TPA3128用作单声道模式吗? 因为在数据表中、TPA3129可以用作单声道模式。 对于 TPS3128、没有任何意见。

如果是、引脚设置是否相同?

INPR、INNR 直接接地。

2.将 OUTPL 和 OUTPL 连接到扬声器?

问题2.  

我将使用7s 电池。 电池电压将为21V~29V (最大电压为28.98)。

在数据表中、PVCC 的绝对最大额定值为30V、建议值为26V。

我能否将电池电压直接用于 PVCC、AVCC? 还是建议使用直流/直流转换器降低电压?

问题3.

符合 AVCC 标准的 TTL 逻辑电平的含义是什么? 我认为 TTL 逻辑意味着使用5V。  
但 AVCC 不是5V。

我可以将这些 MODSEL、SDZ、MUTE 引脚短接至 AVCC 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zed、

    1) 1) 30W 应用的 PVCC 电源和负载阻抗是多少?

      TPA3128D2在24V 电压下可为8 Ω BTL 负载提供2×30W 功率、TPA3128还可支持单声道应用、与 TPA3129相同。

    2) 2)您可以直接连接电池。

    3) 3) 对于引脚电平逻辑、您可以参阅表6.3。  

       MODSEL、SDZ、MUTE 引脚 符合 AVCC 标准、您可以将其短接至 AVCC。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming。


    感谢您的回复。  

    这 是我的扬声器模块规格。  

    PBTL 或单声道模式? 哪一项更适合此扬声器模块?

    • 系统:无源散热器设计
    • 有源:螺丝刀86x86mm 圆顶形螺丝刀
    • 隔膜 PP:合成橡胶
    • 外壳 PP:复合材料
    • 尺寸:190 x 120 x 59.7mm
    • 音圈直径:25.4毫米
    • 阻抗:4欧姆
    • 功率负载:15W (RMS)
    • 音乐功率:30W
    • 响应范围:50Hz - 2KHz
    • 灵敏度:1W/1m 80 dB
    • FS:50Hz
    • 推荐功率:30W (RMS)
    • 设计建议:45Hz、12dB/八倍频的高通滤波器

    2.在表6.3 MODSEL、SDZ 中、MUTE 引脚的 VIH 最小值为2V。 但没有最大电压。

    TTL 逻辑是否意味着该引脚可在5V 电压下工作? 请参阅以下内容。  

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/862744 

    如果我将这些引脚连接到 AVCC、则它将远高于5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zed、

    单声道和 PBTL 配置相同。

    根据您的扬声器、BTL 正常。 您可以参阅图12。

    MODSEL、SDZ、MUTE 的最大电压与 PVCC 相同。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!