This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关音频放大器选择的帮助

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919210/assistance-on-selection-of-audio-amplifier

主题中讨论的其他器件:TAS3251

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户正在寻找两 个符合以下要求的音频放大器:  

1) 1)要驱动3个8欧姆/15W 高音频扬声器、每个扬声器都是不同的通道;
   2 IIS 输入
   当输出功率为15W 时、THD+N<1%
   当输出功率为30W 时、THD+N<10%;
   采样率>= 96kHz
   信噪比>100dB

2) 2):Ω、用于驱动1个8 Ω/60W 低音炮;
    当输出功率为120W 时、THD+N<1%
    当输出功率为200W 时、THD+N<10%;
    采样率>= 96kHz
    信噪比>100dB

如果您能帮助我们推荐符合这些要求的产品、我将不胜感激。 谢谢、祝您愉快。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimenez:

    感谢您查询 TI 高级 D 类音频放大器。 以下是我们的建议:

    TAS5825是具有用于提高音频质量的高级功能的最佳选择。

    1) 1)要驱动3个8欧姆/15W 高音频扬声器、每个扬声器都是不同的通道;
       2 IIS 输入
       当输出功率为15W 时、THD+N<1%
       当输出功率为30W 时、THD+N<10%;
       采样率>= 96kHz
       信噪比>100dB

    TAS3251是我们的数字 I2S 输入高功率器件、可满足60W 低音炮要求。
    2) 2):Ω、用于驱动1个8 Ω/60W 低音炮;
        当输出功率为120W 时、THD+N<1%
        当输出功率为200W 时、THD+N<10%;
        采样率>= 96kHz
        信噪比>100dB

    此致、

    Matthew