This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:如何进行评估

Guru**** 2652495 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/918945/pcm2912a-how-to-evaluation-work

器件型号:PCM2912A

您好、E2E、

1:请告诉我如何测量延迟时间。 请告诉我们 TI 是否有任何参考资料。
2:请告诉我如何测量音频特性。 请告诉我们 TI 是否有任何参考资料。
3:如果有减少延迟时间的方法、请告诉我。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    正常工作条件下从音频输入到 ADC 输出的延迟时间通常由抽取滤波器群延迟决定、这是根据特性或设计指定的、不容易测量的时间。 对于 PCM2912A、群延迟为17.4/fs、因此您可以通过以更高的采样率运行来最大限度地减少延迟、最高支持的采样率为48kHz。 这意味着典型延迟为~362us、由于它是滤波器的一个特性、因此无法对其进行调节。 请注意、这不会考虑您使用的驱动程序可能引入的任何延迟、因为这将取决于系统。

    对于典型数据转换器、我们建议使用精密音频测量设备来分析性能规格。 一些设备实际上支持使用 ASIO 协议分析 USB 音频数据。 如果您无法访问此文件、则需要录制声音文件并使用数字信号处理工具来分析性能。 例如、如果您有音频信号处理工具包、则可以在 Matlab 中完成此操作。  

    最棒的

    Zak