This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560EVM:关于 USB 接口的扬声器输出

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919041/tas2560evm-about-speaker-output-from-usb-interface

器件型号:TAS2560EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2560

您好!

 

关于 TAS2560 EVM 上的 USB 接口、我的客户提出了一些问题。

它们将从 USB 音频(PC)输出。

(问题)

1) 1)当 USB 音频为 fs=48k.16位格式时、是否可以在没有 PPC3的情况下输出到扬声器?

我认为它似乎可以从 EVM 手册独立输出。

如果可能,是否可以在 Win10上支持它?

2) 2)他们何时使用 PPC3、他们需要如何通过 USB 接口进行输出?

它们设置为以下,但未输出。

・将 EVM 连接到 PC (USB)并运行 PPC3

・SystemChecks -> AudioModeSelection (选择 ROMmode2)-> AudioPlayer

他们的程序是否正确? 它们是否需要将某个点视为输出?

他们确认该 EVM 在设备管理器上被识别为 USB-AudioEVM。

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TAO_2199、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199您好、

    欢迎使用 E2E。 感谢您关注 TAS2560、请回答您的问题:

    1.是的,可以在没有 PPC3的情况下播放扬声器的输出,并且 Win 10支持该输出;但是,在您执行此操作之前,需要先对 PPC3进行初始化。

    2.是的,程序似乎正确。 如果仍不输出、请执行下面列出的检查程序

    • 仔细检查设备和 PC 之间的 USB 连接。 (连接牢固、使用数据电缆等)
    • 验证设备是否设置为 PC 上的默认播放设备
    •  用户指南中 USB 接口的跳线配置。  
    • 在 PPC3中打开 PPC3和 TAS2560应用
    • 在 PPC3 -> TAS2560->系统检查中重新运行系统检查
    • 已在音频模式选择中选择一种模式
    • 在 PC 上播放来自任何音频软件的音频

    如果您有更多问题、请联系我们。 谢谢你

    此致、  

    金高